Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5170-Q1, LM6144
主题中讨论的其他器件:、 LM6144
尊敬的 TI 团队:
我已经使用 LM5170对 EVB 进行了测试、现在在更复杂的环境中、我已经将此阶段构建为原型中主阶段之后的第二阶段。
目前、我很难将 nFAULT (引脚27)电压保持在2.5V 以上、并且 VINX (引脚4)不会进行切换并从 VIN 获取电压。
现在我不理解这个问题。 所有输入电压都在那里。 UVLO (引脚10)耦合到10V、大约为6V。
ISETA 引脚45受电压调节的影响、如下所示:
下面的原理图"CHRgVCC"等于上面的引脚"CHRg10VDC"(10V 输入电压)。
ISETD 相应地位于 GND 上。
您可以联系您的同事获取此产品并提供反馈吗?
在进行原理图设计之前、我使用了 TI 制造的计算 Excel "LM5170DESIGN-CALC"。