This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:转换低功耗模式下的中断生成(&L);->充电器/适配器模式

Guru**** 2517140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027077/bq25155-interrupt-generation-in-the-transition-low-power---charger-adapter-mode

器件型号:BQ25155

您好!

  • 器件处于低功耗状态(因此禁用了中断)。  然后它退出此状态、因为 VIN 大于 VUVLO 并进入充电器模式。

在此 转换中是否会生成中断 VIN_PGOOD?

  • VICEversa、器件处于充电器模式、VIN 被移除并且进入低功耗。

在此 转换中是否会生成中断 VIN_PGOOD?

我正在尝试查看是否有使用 PG 引脚的替代方法(我们需要输出/MR 信号)。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、  

    只要中断未被屏蔽、您就会在两种情况下看到 VIN_PGOOD 中断。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelis、

    感谢您的回复。

    我要实现的基本方案是这个。

    BQ25155在低功耗模式下尽可能多、因此中断被禁用。

    PG 的配置是为了遵循/MR 信号(按钮)的行为。

    为了检测我们的器  件是否连接到外部电源以及是否从外部电源移除、我们使用中断 VIN_PGOOD、当 BQ25155从低功耗转换到充电器模式并反向运行时、该中断应升高。

    那么、在这种情况下、是否总是希望产生中断 VIN_PGOOD 并查看 VIN_PGOOD_STAT 位以了解 VIN 的状态是正确的?

    再次感谢!

    此致

    Riccardo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、  

    是的、您应该期望 VIN_PGOOD 中断被触发、然后您可以读取 VIN_PGOOD_STAT 来了解 VIN 的状态。

    此致、  

    Arelis G. Guerrero   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Arelis!