This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3856:EA 和 CS 的使用

Guru**** 2631765 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3856, UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026951/uc3856-ea-and-cs-usage

器件型号:UC3856
主题中讨论的其他器件: UC3846

大家好、首先、很抱歉我的英语不够。

我使用 UC3856驱动2个 MOSFET。  我设计了一个彼此连接两个 MOSFET 的降压转换器。

我通过40kHz 同步信号从 A 和 B 输出获得20kHz 输出、并将这些输出与2个 MOSFET 相结合、然后再次获得40kHz 输出(用于低频开关)

我可以通过更改 SYNC 信号中的死区时间来控制降压转换器输出端的电压。 好极了。 没问题。

我正在使用电流互感器读取降压转换器输入端的电流。 这是 MOSFET 的漏极端。  

我将获得一个斜坡信号。 两个20kHz MOSFET 的斜坡信号几乎相同。

我输入从电流互感器读取到集成式 CS+端的斜坡信号(0.5V-1.3V)、并使用 CLSS 更改限制值。

当 IC A 输出的死区时间被节流时、B 输出不被节流。 当我进一步降低限值时、B 输出开始油门。 我认为这是因为两个信号不完全相等。  EA 引脚也是如此。  我想使输出电压和电流保持恒定。  

如何使用 IC 的 EA 引脚和 CS 引脚? 这些引脚之间是否有直接关系、或者它们是否单独控制它们? 我检查了集成电路的内部原理图、但无法解释。 应如何进行 EA 连接?

感谢您的阅读和花时间。

Emrah Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在理解 UC3856的连接时遇到了一些困难。  首先、您有一个 UC3856和2个 MOSFET、对吧?  其次、您没有使用 EA 引脚并向 CLSS 施加电压来手动控制占空比?  手动控制相当"缓慢"、这可能是问题的一部分。

    UC3856是旧版控制器 UC3846系列的改进版本。  旧版控制器的数据表更详细地介绍了如何使用该器件。  在   以下链接中检查 UCx847/7数据表中的图5和图6。  此图显示了 EA 和 COMP 连接。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3846.pdf?ts=1628778553927&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUC3846

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。

    这是我的 MOSFET 连接。 您可以将 UC3856发出的 A 和 B 信号视为进入这两个 MOSFET。 (当然不是直接、两者之间有一个驱动器电路) 对于 CS、我用箭头指示了信号的接收位置。  但是、为了响应该信号、未正确限制占空比。 其中一个输出(A 或 B)的占空比会降低。 则另一个开始减小。

    但现在我的第二个问题更重要。 EA 引脚的作用是什么? 如何对其进行检查?  

    我查看了您发送的 PDF。 但我无法在现实生活中使用 EA。 该引脚到底控制什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用 CLSS 引脚手动控制输出电流。  这应该是电流限制 (或软启动)引脚。  误差放大器(EA)应用于通过感应输出电压和控制 FET 的占空比来闭合环路。  EA 使用 COMP 和 FB-引脚构成 PI 类型控制器。