主题中讨论的其他器件: UC3846
大家好、首先、很抱歉我的英语不够。
我使用 UC3856驱动2个 MOSFET。 我设计了一个彼此连接两个 MOSFET 的降压转换器。
我通过40kHz 同步信号从 A 和 B 输出获得20kHz 输出、并将这些输出与2个 MOSFET 相结合、然后再次获得40kHz 输出(用于低频开关)
我可以通过更改 SYNC 信号中的死区时间来控制降压转换器输出端的电压。 好极了。 没问题。
我正在使用电流互感器读取降压转换器输入端的电流。 这是 MOSFET 的漏极端。
我将获得一个斜坡信号。 两个20kHz MOSFET 的斜坡信号几乎相同。
我输入从电流互感器读取到集成式 CS+端的斜坡信号(0.5V-1.3V)、并使用 CLSS 更改限制值。
当 IC A 输出的死区时间被节流时、B 输出不被节流。 当我进一步降低限值时、B 输出开始油门。 我认为这是因为两个信号不完全相等。 EA 引脚也是如此。 我想使输出电压和电流保持恒定。
如何使用 IC 的 EA 引脚和 CS 引脚? 这些引脚之间是否有直接关系、或者它们是否单独控制它们? 我检查了集成电路的内部原理图、但无法解释。 应如何进行 EA 连接?
感谢您的阅读和花时间。
Emrah Y.