This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146 MOSFET 功率耗散最坏情况分析

Guru**** 2924330 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026723/lm5146-q1-lm5146-mosfet-power-dissipation-worst-case-analysis

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146

大家好

当我使用 LM5146执行 WCA 时,我对数据表有一些疑问:

最重要的是 MOSFET 计算公式:

  1. 关于 LM5146中的 MOSFET 计算,即 MOSFET 开关计算公式是否正确?
  2. 如果公式不正确、我可以使用以下公式来分析 MOSFET 功率耗散?    

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    这两组公式实际上是等效的。 总开关转换时间是电压/电流上升和下降时间的总和(在高侧 MOSFET 导通和关断期间、开关能量损耗实际上是一个三角)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我应该使用最后两个公式中的一个来计算开关损耗 。

     MOSFET 开关损耗 公式 在 LM5146数据表中不正确 ,对吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公式正确。 TR 和 TF 是电压上升和下降时间--假定电流转换时间要小得多,因此被忽略。 您可以使用 LM5146快速入门计算器交叉检查功率损耗计算。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请仔细查看数据表 LM5146中的公式 ,

    损耗1/2。这是主要的问题...我们不想使用这个公式、但前提是要确保它不合理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、是的、表达式中应该有一个2的因子。 感谢您指出这一点。

    此致、

    Tim