This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:主题:LM5146-Q1

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027740/lm5146-q1-subject-lm5146-q1

器件型号:LM5146-Q1

您好!

你好。 我有一位与 LM5146-Q1合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我使用 LM5146-Q1将28V 直流/直流设计为10V。
请告知是否可以将脉冲12V 施加到 SYNCIN 引脚以进行外部同步?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、应该可以根据数据表指导进行操作:

    绝对最大值:

    应用部分:

    此致、

    Tim