This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:快速 Qmax 条件

Guru**** 2588625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026962/bq40z80-fast-qmax-conditions

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 TI 工程师:

如果我想在我的应用中实现 FAST_Qmax 更新、使充电/放电一整天(机器人)  

我启用了快速 Qmax 寄存器 (FLD&LRN)。

我知道、我必须通过 RESET=1以及在该 VOK=1之后验证监测是否具有1个 OCV 读数   

问:1. 标志是否并行变为1、还是先输入 RESET=1、然后 VOK=1?

         2.我是否必须充电至100% RSOC 才能进入休息模式或85%正常?

         3.我明白,在放电后,fastqmax 的更新是正常的,如果我必须在10%以下或更高的数值,则满电量也会更新。

谢谢、等待您的回复。

Netanel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Netanel、

    要回答您的问题、

    标志不会并行运行。 REST 标志表示在静置模式下采用 OCV、而 VOK 表示最后一个 OCV 对于 Qmax 更新有效。 但是、一旦充电或放电开始、VOK 就会被置位、因此在其余标志被置位后、VOK 也会被置位。

    2.您无需充电至100%即可进入休息模式、但您需要处于电池化学成分的"平坦区域"之外。 该平面区域的范围从 ChemID 到 ChemID 不等、但您可以通过[OCVFR]的状态来判断您是否超出了化学成分的平面区域。 如果当前电池电压超出平坦区域、则该值为0。

    3.对于快速 Qmax 更新、您只需要一个 OCV 读数、但它必须在 RSOC < 10%时。

    希望这有助于回答您的问题、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jackson  

    感谢您的帮助。

    关于第3节,我在开始时了解到 OCV 读数是在充电后休息期间读取的,但您写道,OCV 是在10% RSOC 以下的放电中获取的? 或者、您是否意味着全部充电容量会更新到10% RSOC 以下?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Netanel、

    很抱歉、第3节中存在混淆。 我在这里附上了一张图片,应该能够更好地清除你可能遇到的任何其他困惑。 如果您仍有任何疑问、请告诉我!  

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/fastQMax-40z80.PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定为什么图像没有正确贴附。 您只需参阅 此处 www.ti.com/.../sluubt5c.pdf 所附 TRM 的第7.4.3节