This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:IOL、关断状态输出灌电流与开路负载

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027553/tps1h100-q1-iol-off-off-state-output-sink-current-with-open-load

器件型号:TPS1H100-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS27S100

各位专家:

在该规格方面、TPS1H100Q1和 TPS27S100存在差异。

TPS1H100-Q1:

TPS27S100:

客户担心 两个台钳的开路负载检测条件是否完全相同。

您能否解释一下这些规格为何不同?

此致、

Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    让我与系统团队确认、然后就此问题与您联系。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件之间的开路负载检测规格完全相同–从导通状态开路负载故障检测的电流阈值可以看出这一点。

     

     IOL、OFF 规格是当 OUT 引脚上拉至电源电压 VS 时流入器件的电流。该数字是 TPS1H100 (13.5V)和 TPS27S100 (24V)在两种不同电压下产生的、导致不同的电流电平。 我们使用负数表示流入引脚的电流、规格是电流的最大幅度。  这两个数据表中的规格不同、但它们实际上是相同的测量值。

     

    请注意、该电流在确定用于关断状态开路负载检测的上拉电阻器时很有用。 当使用电阻器上拉 OUT 时、电流流入器件、在确定将在关断状态下检测为故障的负载电流阈值时需要考虑电流。