This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:移除充电器部分输出至 CHG FET 和 DSG FET 中点。 有道理吗?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027243/bq40z60-removing-the-charger-portion-output-to-chg-fet-and-dsg-fet-midpoint-makes-sense-or-not

器件型号:BQ40Z60

在 BQ40Z60的典型应用原理图(SLUSAW3D 的图8)中 、充电器部分输出连接到 VSYS 节点、旨在为系统供电。

在蓄电池过度放电的情况下、蓄电池可能会在 SUV 保护跳闸后从 VSYS 上断开、从而关闭系统(其他一些情况也会导致与 VSYS 断开连接。)

接下来、在直流电源应用后、充电器会向电池产生充电电流(它还可能选择较低的预充电电流)。  这将为 VSYS 节点加电、系统可能会打开。

由于蓄电池在 SUV 保护装置恢复之前无法补充充电器、因此在充电器电源不足的情况下 VSYS 电压可能会下降。  这可能会导致无法控制的系统打开和关闭开关。

我的想法是移除 CHG FET 和 DSG FET 中点的充电器部分输出。 然后、在启用 DSG FET 之前、系统将看不到充电器电源。

我可以看到的唯一缺点是、系统无法再由无后备充电器供电、这种情况仅在故障条件下发生。

也许我忽略了一些重要的问题? 专家能否分享他们的意见?

此致、

Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey、

    只要您能够在为电池充电的同时使 DSG FET 保持关闭、我就不会看到任何问题。 您可能需要注意的一点是、如果电池组电压达到有效电平、放电 FET 将打开以向负载供电、这可能再次导致电池组电压降至无效电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    谢谢你。 您的警告是有道理的:系统仍然不安全、无法打开和关闭。

    我要问的另一件事是、查看上一个问题中的挂起主题。  我不知道如何吸引人们的注意力。

    此致、

    Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey、

    我们仍在审查电流尖峰可能发生的原因、我们会在发现该尖峰后立即通知您。