This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:由电源供电的 TPS2378DDA

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027700/tps2378-tps2378dda-powered-from-a-power-source

器件型号:TPS2378

尊敬的 TI:  

我设计了一款采用 TPS2378DDA 的产品、该产品正在生产中。
对于生产测试、我已指示从电源为 PoE 输入提供48V 电压。
如果我们通过电源供电、TPS2378DDA 是否能够正常工作?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、如果直接在 PoE 输入上使用48V 电压、它应该可以工作。 这就是我们在实验中测试它的常用方法、我们分离了一根 CAT5以太网线、并在每个线对组上具有香蕉插孔输入。  

    唯一需要注意的是对48V 进行热插拔。 我不建议将电源电压设置为48V、然后直接连接。 我们要么缓慢升高电压(手动)、要么使用具有限制输出的电源。  

    如果已打开48V 电压、然后直接连接、则可能会产生火花并导致电流浪涌。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师