This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:需要查找 TPS62140RGTR 的替代产品

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62912, TPS629210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027568/tps62140-need-to-find-the-replacement-of-tps62140rgtr

器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他器件:TPS62912TPS629210-Q1

大家好、支持团队


我的客户需要查找 TPS62140RGTR 的替代产品
库存至少需要100个数量

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

     TPS62912仍有库存、可提供具有3-17V 输入电压的2A 输出。 请注意、它不是引脚对引脚兼容的、但将提供类似的功能。

    如果客户可以使用1A 而不是2A、则 TPS629210-Q1也可能是客户可以考虑的选项。

    谢谢、

    Joseph