This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:如何实现 TPS2373的电源故障状态功能

Guru**** 2521990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027128/tps2373-how-to-achieve-power-failure-status-function-of-tps2373

器件型号:TPS2373

大家好、

 我是否可以更好地实现 TPS2373的电源故障状态功能?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、  

    TPS2373具有 PG 引脚、用于指示是否存在"电源正常"。 这意味着电源已准备好发送到直流/直流转换器的下游。 该引脚应指示是否存在电源、因此该引脚是否可用于客户应用?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果客户想要设置以下 LED 状态、如何设置? 或者是否有相关的参考设计可用?

    LED 绿色--从 bt PSE 接收直流电源

    指示灯呈琥珀色—出现电源故障

    LED 熄灭–无 bt PSE

    TPH/TPL/BT 引脚的开漏功能仅用于 分配的电源状态表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、  

    电源故障是什么意思? 这是否意味着输出短路、电源协商失败、IC 损坏、不满足 MPS 要求、VDD_RTN 短路。PSE 关闭电源?

    此外、如果 PoE 中的电源"发生故障"、 大多数情况下 PSE 将关闭电源、 琥珀色 LED 将不会通电。  

    TPH/TPL/BT 显示 PSE 发送到 PD 的功率级别、但它们无法显示电源故障。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师