This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823:最大输出电容

Guru**** 2534460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024093/tpsm82823-max-output-capacitance

器件型号:TPSM82823
主题中讨论的其他器件:TPS54218

数据表部分:9.2.1.2.3输入和输出电容器选择状态... "µF 电容值可在 µF μ F 至47 μ F 范围内"。 该值是指放置在器件输出引脚附近的电容、还是指整个 PCB 上电压轨上的总电容? 我打算使用此器件为 FPGA 电源轨供电、通常大多数 FPGA 电源轨需要47uF 的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    在我看来、我们需要确保有效输出电容在数据表中规定的建议值范围内–无论电容在布局中放置的距离如何。

    在这种情况下、最好的方法是使用具有外部补偿网络的器件、例如 TPS54x18系列器件(如 TPS54218)。 但是、解决方案尺寸会大得多。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我在  WebBench 上查看了 TPS54218、建议的最大电容为100uF。 其中一个 FPGA 电源轨上的电流为800uF。 我已经在 WebBench 上尝试过许多器件、并尝试将输出电容修改为800uF、但我还没有找到一个器 件、它在推荐范围内。 您能推荐一款我可以尝试的器件吗? 如果建议的最大 输出 电容是一个可搜索的参数、这将非常好、这样可以节省大量时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    遗憾的是、我们的电流产品系列中没有能够支持如此大 Cout 的低压低电流降压转换器。  

    此外、我们的搜索工具不支持 Cout 作为搜索参数。

    不过,我会进一步研究在这种情况下,哪一种方法是最好的选择。 同时、您能否分享更多详细信息、如所用 FPGA、终端设备、Vout/Iout 要求等

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPGA 是 Xilinx Artix 7 XC7A200T、因此绝不是 一个强大的大型 FPGA。 有关所需的电容器、请参阅

    https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug483_7Series_PCB.pdf

    1V 电源轨包括 VCCINT 和 VCCBRAM。 见第16页。 需要大约800uF 的电容。 它的1V +/-50mV 总误差。 最初、该设计需要的电流小于1A、但随着增加了更多的信号处理、这将增加。 如果 FPGA 已完全利用、则可能需要6A。 该项目是 一款具有信号处理功能的6通道同步长距离采集数字转换器。 我已经了解了包括 EN63A0QI 在内的许多器件(目前还不可用、与许多器件一样)、但在其数据表中、它指定了反馈环路内的输出电容范围、 但随后指出、可以在反馈环路之外添加大量大容量电容。 如果为德州器件规定了所需的输出电容、是否所有电容都需要位于反馈环路内? 当然、不可能将所有 FPGA 分配的电容都包含在控制器的反馈环路中。 看到很多人显然找到了解决类似问题的解决方案、那么我可能会假设他们在反馈环路内部具有精确的电容、在反馈环路外部具有任意数量的大容量电容。 或者可能所有合适的器件都缺货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    根据我的说法、最好的替代方案将是  TPS54x18 系列。 具有外部补偿的器件具有更大的灵活性、可支持大 Cout。 我查看 了 TPS54218的 d/s 、但未发现提到任何最大 Cout、这意味着它可以支持大 Cout。 我不确定您是如何在 Webench 上设计的、但我建议按照 d/s 分步进行设计、以满足您的系统需求。 然后在 Webench 中输入这些值。

    我还建议在最终 BOM 上完成环路稳定性或瞬态测量。 过去、我们在 类似应用中看到过 TPS54x18。 因此、如果控制环路与分布式电容一起工作时保持稳定、那么我不会看到这种实现的问题。  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们没有收到您的回复。

    如果您没有其他问题、我将继续并关闭此主题。    如果您同意、请点击 Resolved。

    此致、

    Febin