This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175-Q1:具有负电荷泵的 TPS61175-Q1

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61175, TPS61175-Q1, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026860/tps61175-q1-tps61175-q1-with-negative-charge-pump

器件型号:TPS61175-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61175LM5157

大家好、

我的客户希望使用 TPS61175+电荷泵实现5.5V 至-50V@20mA 的电压 、以替代 LT8364。

您能否提供参考电路:具有负电荷泵的 TPS61175-Q1?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    TPS61175的最大输出电压为38V。  我们通常使用初级电荷泵或 Cuk  来实现负电压、并且芯片的电压均为50V、高于38V。  输出最大电压更高的 TPS55332或 LM5157。 这些芯片还具有低侧集成 MOS、可参考 以下参考设计进行设计。

    使用升压转换器 TLV61048生成负电压轨和正电压轨

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您是说 TPS61175不支持-50V 输出吗?  

    如果使用 LM5157、  则会在-50V@20mA 的电压下产生一些浪费。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amelie:

    是的、这就是我的意思。 从我的角度来看,我找不到其他 合适的芯片。 更新后、我将进一步检查并回复结果。