This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7705B:SENSE 和/树脂 端子的输入电流是多少?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7705B, TL7733B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025186/tl7705b-what-is-the-input-current-of-sense-and-resin-terminals

器件型号:TL7705B
主题中讨论的其他器件: TL7733B

大家好、

我的一位客户正在 评估 TL7705B 的新产品。

现在、他们有以下问题。

请给我回复。

问题1.    TL7705B 和/树脂 端子的 SENSE 端子的输入电流是多少?

问题2.  没有感应输入电流(对于 TL7705B 和 TL7733B)和/树脂 端子的定义、原因是什么?

问题3.  当数据表版本从 SLVS037M 更新为 SLVS037N 时、删除了 TL7705B 数据表方框图中 R1/R2的电阻器值。

    消除这种现象的原因是什么?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    问题1.    TL7705B 和/树脂 端子的 SENSE 端子的输入电流是多少?

    TL7705B:R1 = 23kOhm、R2 = 10kOhm、Vx = 1.43V。   

    问题2.  没有感应输入电流(对于 TL7705B 和 TL7733B)和/树脂 端子的定义、原因是什么?

    我不清楚这个问题。  我能够在数据表中找到 SENSE 和/树脂 的输入电流。

    问题3.  当数据表版本从 SLVS037M 更新为 SLVS037N 时、删除了 TL7705B 数据表方框图中 R1/R2的电阻器值。  消除这种现象的原因是什么?

    数据表格式从修订版本 M 更改为修订版本 N、其中修订版本 N 是从 M 更新的数据表版本。 可能是因为需要注意、数据表中省略了电阻器值。  下面是我在数据库中找到的内容:

    我希望我已经回答了所有问题,使你满意。  如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    非常感谢您的回复。 我明白了。

    另外、我对 Q2感到抱歉。 我忽略了/树脂 的输入电流。

    客户希望 TI 在新数据表中添加 R1和 R2电阻值。

    您可以在数据表更新时序添加这些值吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    是的、我们计划在下一修订周期将 R1和 R2电阻器值添加到数据表中。

    如果没有其他问题、请继续并关闭主题。  周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    如果没有其他问题、请点击"已解决"以关闭主题。  谢谢、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    只需跟您联系、看看您是否对我有任何其他问题。  如果没有、您能否关闭该线程。  谢谢,度过了一个愉快的周末!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    很抱歉、我迟到了、因为我是夏天休假的。

    非常感谢您的大力支持。

    此致、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    很高兴能提供帮助!  祝你好运!