This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:SDA/SCL 引脚电容

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027481/lm5066i-sda-scl-pin-capacitance

器件型号:LM5066I

大家好、

我们是否有关于 LM5066I 的 SDA/SCL 引脚电容的信息? 我们的客户需要使用此公式来计算 I2C 接口的总电容。


提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、

    感谢您与我们联系。

    未对 LM5066I 的 SCL 和 SDA 引脚的输入电容进行表征、因此未在数据表中指定。

    我们确实根据 IC 的设计为客户提供了10pF 的典型值。