This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:无法输出功率

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027129/tps25940-cannot-output-power

器件型号:TPS25940

尊敬的 TI 团队:

我在汽车应用中使用 TPS25940。 当电源输入为13V 时、它无法成功输出功率、但是当我使用接近15V/16V 的电源输入时、它无法输出功率。

我发现 一种现象、当我在 TPS25940的使能引脚从低电平变为高电平后打开电子加载器的输出按钮时、它可以成功输出功率。

否则、它无法打开输出电源(步骤1。 6)开启  电子装载机步骤2的按钮。  TPS25940的使能引脚从低电平变为高电平)

 e2e.ti.com/.../_07892C67_-Copy-of-TPS2594x_2D00_Calculation-Sheet-V1p0.xlsxe2e.ti.com/.../TPS25940.pdf

随附了 TPS25940计算表/原理图。 可以给我一些建议吗?

VIN 10-16V

输出电流为1.3A  

CDV/dt:0.01uF

限制:2.61A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    我认为、由于功率耗散较高、器件会达到热关断状态、因为电子负载会尝试从 VOUT=0到 VOUT=VIN 消耗恒定电流。

    负载值是多少?模式 CC 或 CR 是什么?

    您可以尝试更改为 CR 模式并降低 cdvdt 电容。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    如果有任何更新、请告诉我。

    此致

    Kunal Goel