This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:电流限制电路技术规格

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025193/ua78l-current-limit-circuit-specification

器件型号:UA78L

尊敬的专家:

我的客户对 UA78L05有类似的问题。

如果您能提供更详细的建议、我将不胜感激。

--

1.过流保护电路规格

过流保护电路开始工作的电流是多少?

是否有可确认的数据?

2.保护操作期间的结温

在短路测试中、当120mA 流经 IC 时、输入和输出之间的电压约为14V。

根据该值计算 IC 损耗后、会变为120mA * 14V≒1.7W。

此外、在检查 IC 数据表时、结果为 ΘJC:88.1°C/W (PK 封装产品)。

℃℃器件的外壳温度、温升为1.7W * 88.1 μ V/W≒℃150 ̊ C、并且考虑到器件的外壳温度、结温超过150 ̊ C 的器件额定值。

当保护操作生效时、计算结果会导致结温超过额定值。

这一结论是否正确?

ーーー μ A

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

               关于保护运行期间的结温、 请使用 θJA 进行计算。  θJA μ W 对于1.7W 的功率耗散值、结温为1.7W*54.7 C/W + 25C =  118C。 这假设环境温度为25°C。 此操作的结温大约在安全工作温度(125C)范围内。 随着环境温度或功耗的轻微升高、结温可能会超过建议的工作结温。  

               关于过流保护、电流限制为~150mA。 请参阅解决此问题的 E2E 帖子: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674878/ua78l-internal-short-circuit-current-limit-value。 希望这已经足够了。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    感谢你的答复。

    很抱歉我迟到了、因为我有一个暑假。

    我将与客户分享您的建议。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一