This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386:Raspberry Pi 在引导时断电

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027193/tps54386-raspberry-pi-powers-off-while-booting

器件型号:TPS54386

您好 TI

如果您将 Raspberry Pi 5V 线路连接到 TPS54386的 SW1、它将在2-3秒后关闭。

12V 电源由电源供电、并显示在电源上。
当电流达到大约0.4~0.5时、电流关闭。

如果您将 Raspberry Pi 4作为电源直接提供5V 电源、则可以看到它在引导时使用大约0.4A~0.6A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Tahar 将很快帮助支持这项工作。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SEO

    1."如果您将 Raspberry Pi 5V 线路连接到 TPS54386的 SW1、它将在2-3秒后关闭。"  

    [ZHAZHA]您是否有电感电流 Vout1的波形?  

    我想 IC 会触发 OC 限制并触发 UVP、您可以参阅数据表中的"8.3.17输出过载保护"。  

    2."12V 电源由电源供电、显示在电源上。  当电流达到大约0.4~0.5时、电流关闭。"  

    [ZHAZHA]与您确认、IC 无法输出大于0.5A 的负载、对吧? 通常、这是由不良布局导致的。  

    我查看布局文件、GND 布线很窄、不好。  

    a:绿色圆圈表示过孔、请在 GND 布线上放置更多过孔。  

    b.请注意绿色矩形突出显示部分、 使 D5和 D6的 GND 布线较强。  

    完成此修改后、再次测试以检查是否有任何改进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    c.在 D5和 D6的 GND 上添加更多过孔。