This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:REGN 的电容器电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026446/bq25303j-voltage-of-capacitor-for-regn

器件型号:BQ25303J

你好

我在这里有一些关于 BQ25303J 的问题

我想知道

1、REGN 电容的电压选择。 应该大于 VBUS? 或电池4.2V?

2. 1N4148是否是电源路径二极管的理想选择?

3.是否可以为 R 使用1M?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     REGN 电压高达5V、具体取决于输入电压。 相应地考虑降额和评级。 其他问题不应有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kedar。

    BQ25303j 是否支持此类充电?  如果充电器有两个选项、它是否会自动切换至9V 2A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、由于其输入电压范围、它支持两个适配器。 您说的自动切换是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的适配器可以输出5V 或9V (相同端口)、具体取决于手机... 我想知道、如果手机使用 BQ25303J、适配器是否会自动切换至9V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

      由于它们是同一个端口、并且一次只能插入一个端口、因此无论连接5V 还是9V 适配器、BQ25303J 都无关紧要。 唯一需要考虑的一点是、VINDPM 电池电压跟踪对于9V 适配器情况没有那么有用、因为阈值是相同的、并且只取决于电池电压。