This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:我可以将此器件与锂聚合物电池配合使用吗?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61021A, TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027371/tps61021a-can-i-use-this-part-with-lipo-batteries

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:TPS61022TPS61230

你好。

我想将升压转换器用于 gsm /GPRS 模块、该模块在传输过程中具有2A 峰值电流(我想对于此类 IC 而言、这是相当标准的用例)。 因此、我的输入电压将介于2.8V 至4.3V 之间。我希望从该转换器获得4V 的电压。 我知道 TPS61022、但这里要贵得多。

数据表显示、输入电压可以介于0.5V 至4.4V 之间、但工作台应用允许仅选择小于3.6V 的电压。 数据表中的所有图都涵盖了3.6V 以下的电压。 对我来说是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    是的、您可以使用0.5V 至4.4V 的 VIN 范围、当器件通过打开 HSFET 进入直通模式时、可以使用高于 Vout 的 Vin。 VIN=4.4V 是允许的情况。 请注意,当 VIN>VOUT&VOUT>1%的设置值 VOUT 大于4V 时;

    另一点是 TPS61021A 的电流限制对于您的情况而言太小。 如果 Vin=2.8V 至 Vout=4V、则最大输出电流仅约为1.8A。  

    计算:

    输入电压、最小值= 2.8V

    Vout=4V;

    IIN、MAX = ILIM、MIN = 3A

    假设较差情况下的效率为85%

    输出电流、最大值=VIN*IIN/VOUT=1.785A

    对于其他能够涵盖您的案例的器件、您可以查看 TPS61230

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 TPS61230看起来很好。 您能否解释一下、如果 VIN 大于设置的输出值、会发生什么情况? 它没有直通模式,但有所谓的零占空比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    请参阅数据表8.4.3。 零占空比与直通模式相同。 这两个电机会永远打开 HSFET。  

    -文豪