This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:按钮按压行为

Guru**** 2515830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027074/bq25155-button-press-behaviour

器件型号:BQ25155

您好!

根据文档、 在从/MR 下降沿开始的2次唤醒后、会在 INT 线路上生成中断。 之后、相应的标志会被清除、同时/MR 信号不会改变其状态。 清除标志后,是否会在 INT 线路上生成第二个中断?  或者是否需要切换/MR 信号?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    在这个配置中、标志已经被第一个中断生成并且当你读取标志时/MR 被保持在低电平、如果 MR 在 TWAKE 之后保持低电平、你将在 INT 线路上看到第二个中断。 无需切换/MR 信号。

    此致、

    Arelis G. Guerrero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelis、

    感谢您的快速回复。

    需要明确的是:让 take 1 为500ms。

    时间[ms] 状态 事件
    T0

    /MR 低电平

    标志 twake1 0

    T0+ 500ms  

    /MR 低电平

    标志 twake1 1.

    内部
    t1=T0+ 501ms

    /MR 低电平

    标志 twake1 0

    T1+ 500ms  

    /MR 低电平

    标志 twake1 1.

    内部

     如果标志被正确复位并且/MR 信号不改变其逻辑状态、那么在配置的间隔之后、每次都会发出与 twake1相关的中断。 是这样吗?

    在这种情况下、我不考虑根据配置运行的 Wake2。

    再次感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、  

    是的、没错。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelis、

    非常感谢您的确认。

    此致

    Riccardo