This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:缓慢注入 USB 时、充电器识别协议类型为 SDP

Guru**** 2638245 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24157, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023814/bq25606-when-slowly-inject-the-usb-the-charger-recognize-protocol-type-is-sdp

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:BQ24157

大家好、

缓慢注入 USB 时、充电器识别协议类型为 SDP (USB)。 我们是否有任何改善此现象的补丁? D-或 D+处的电压看起来不错。 对寄存器进行 ANG 修改可以帮助解决这种现象? 谢谢。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    BQ24157没有 D+/D-引脚或 USB 检测。  这是正确的器件型号吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉造成混淆。 器件应为 BQ25606。 我是否需要为此问题提交新主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝,

    如果 D+/D-引脚断开、输入电流限制将由 ILIM 引脚确定。 有关详细信息、请参阅8.3.7.1 d/s 上的输入电流限制。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的澄清。

    我们遇到了以下另一个问题:

    完成一个充电周期后、BQ25606无法再充电。  
    条件是 VSYS 已加载。 电池充满电后、电池开始带负载放电。 然后 Vbat 降低至3.7V、并保持该电压不变。 根据我的  

    请参阅下面的原理图:

    您能否帮助查看原理图并提供一些故障排除建议?

    此致、

    陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝,

    有关  BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。  如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。

    谢谢、

    宁。