This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51100:推荐

Guru**** 2924390 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51100, TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026255/tps51100-recomendation

器件型号:TPS51100
主题中讨论的其他器件: TPS51206

大家好、

我的客户正在寻找 能够拉电流和灌电流高达50mA 的器件、但输出电压必须支持0-1V。

  • TPS51200。它有一个专用的 Vrefin 引脚、明显限制在0.5-1.8V
  • TPS51100:主要区别在于、它通过除以 VDDQSNS (数据表中为–0.1至3.6V)来生成自己的基准、但有人告诉我 VDDQSNS = 0.1V 不会很有效。 如果 未连接到 VLDOIN、您能否确认 VDDQSNS 的实际可用下限是多少?
  • TPS51206:与上述器件相当相似、仅为更小且仅为2A。 同一问题(如果未连接到 VLDOIN、则为 VDDQSNS 下限)

任何关于工作内容的指导都将有帮助!

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮

    TPS51206的输出电压限制较低、为0.5V。 我将与团队核实 TPS51100的下限、并在收到回复后立即通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮

    更确切地说、您需要的最小输出电压是多少?  


    我相信我们有一个 EVM、我可以使用它来找到输出电压下限。 我们已经确认稳压器可以输出0.4V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮

    下面是输出电压为50mV 至500mV 的 TPS51100的测量数据。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS51100-Low-Voltage-Data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    这适用于图像传感器。 在像素复位期间、每个电容器都有一个~3.3V 至该电源轨的电容器(LDO 需要灌入电流)、并且通过 SW 调整电压有助于控制 HDR 模式下的响应。 50mA 电流是由于它们所针对的高帧速率、需要 0V–1V 的输出电压。

    您对该 VOUT 有什么建议吗?

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮

    您是否碰巧有一个原理图、我可以查看它以帮助直观显示它?

    客户希望在3.3V 和 LDO VTT 之间连接电容器的设置是什么、还是有什么不同? 您是否正在寻找0V 和1V 之间的值对于该设置而言是理想的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    客户正在寻找一款支持0V-1V 输出电压的器件、该器件可提供50mA 拉电流和灌电流。  

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮

    TPS51100应该能够支持这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

     我们是否应该注意将此器件用于其应用的任何问题?

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮

    不是我能想到的。 遗憾的是、我对该特定应用并不是特别熟悉。 然而、TPS51100能够提供灌电流和拉电流、具有快速瞬态响应、并且能够在所需的电流下处理低输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    刚刚与客户确认-  

    介于3.3V 和 LDO 输出之间的电容器位于 CMOS 成像器内部、 它们只提到它们来解释 LDO 能够灌电流和拉电流的重要性(如 VTT 终端器)。 CMOS 成像仪以 ~20kHz (40mA 平均值)输出~2A/1us 脉冲、并具有~20-100uF 的 GND 旁路电容。

    LDO 输出通过~20uF 旁路至 GND 来驱动 CMOS 图像传感器引脚。 它们可能会根据需要添加串联铁氧体磁珠和额外的电容。

    另一种选择是生成-0.5V 电源(LM27761DSGR?) 并将其用于 TPS51100 GND。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我强烈建议在布局中使用短而宽的走线将 TPS51100放置在尽可能靠近 CMOS 的位置。  

    从技术上讲、虽然不推荐、但对于绝对最大额定值、PGND 引脚的额定值低至-0.3V -如果 PGND 引脚连接到一个小于0V 但不小于-0.3V 的电压源、那么您应该能够生成非常接近0V 的输出电压。

    请记住、根据测量数据、在输出电压较小(<100mV)且输出电流较低(<10mA)的情况下、输出电压的误差相对较大。 如果它们打算在输出端使用额外的电容、请记住、这将增加软启动时间、并降低瞬态响应的速度。 如果这些 不是问题、那么使用 TPS51100就足够满足此应用的需要。