This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:器件发热异常;无法调节电流和电压;回读数据始终为零

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027286/bq25703a-abnormal-device-heating-current-and-voltage-cannot-be-regulated-readback-data-always-zero

器件型号:BQ25703A

您好:

   我使用 BQ25703A 芯片为4串锂电池充电、遇到了以下问题:

1:器件异常发热

我以前使用过这个芯片、但没有遇到这个问题。 这次发现、随着充电电流的增加、芯片的热量异常。

当充电电流为100mA 时、芯片开始变热、最高温度为60摄氏度。

此外、该 PCB 具有良好的散热条件。

2:电流和电压无法调节。

电压:输入18V、CELL_BATPREs 引脚设置为4节串联电池。 但是、VSYS 的范围只能大于12V。

电流:将充电电流设置为64mA、然后无法调节为128mA、我需要首先将电流设置为64mA 至0mA、然后直接设置128mA。

电流: 充电电流只能调节至250mA 、不能进一步增加。

至于上述两个问题:我想知道这是否因为 NMOS 选择不当。 测试的开关波形也异常。(波形测试点:Q14漏极

从曲线上可以看出、它开关了两次、我认为这是一种异常,因此、我怀疑它是否由于 NMOS 器件选择错误、因此芯片驱动器功能不足。 我希望您能给我一些建议。

3:我打开 ADC 采样、但充电电流和输入电流读回始终为0。

期待您的回复。 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充问题2中的图表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Arvin、

     您是在 BQ25703AEVM 还是在自己的电路板上进行测试?

     1) 1)散热是一个小问题。 充电器应在轻负载时冷却。 我们的轻负载效率非常高。 如果存在击穿问题、建议与数据表效率曲线进行比较。

     2)系统具有最小系统电压、对于4S 电池而言、通常保持在12.2V 以上。 充电电流应由充电电流寄存器调节。 波形正常、显示在脉冲跳跃模式下。 您可能会在轻负载时看到一组脉冲。

     3) ADC 寄存器具有50mA LSB。 轻负载时可能会看到零值。

     建议订购一个 BQ25703AEVM 并按照我们的用户指南评估该器件。

     此致、Tiger