This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:输出电感

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027160/tlv1117lv-output-inductance

器件型号:TLV1117LV

大家好、

使用 TLV1117LV12时 、发现1.2V 输出(用于为 FPGA 供电)电压达到1.5V 以上的高电平、 并且此类参数由 输出侧的10uH 串联电感引起。 替换为0 Ω 电阻后、问题得到解决。   是否有任何想法认为 TLV1117LV12不能与 串联电感一同工作?  而对于  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、  

    当您将电感器放置在输出引脚旁边时、会在控制环路中产生大量阻抗。 我们建议将电感器放在所有电容器的右侧;这样可以避免1.5V 尖峰。