This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:UCD9090设计问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027056/ucd9090a-ucd9090-design-questions

器件型号:UCD9090A

您好!

我在对该器件上的闪存进行编程时遇到问题。 我已经创建了配置文件并设置了我需要的所有参数、但一旦尝试将.tifsp 文件加载到芯片上、它就会获取开/关配置参数并将其更改为命令0x18、从而将器件置于"仅操作"模式。 我在配置中将其设置为0x00、但一旦将其加载到芯片上、它默认为0x18。 请告诉我是否有解决此问题的方法。 请查看下图。

谢谢、

Waseem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用哪个 GUI 版本? 如果从 GUI 中清除配置(tools->clear configuration)(此步骤将从器件中删除所有设置),是否仍然面临相同的问题?

    您还可以共享项目文件、以便 我们查看。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我尝试清除配置、但它仍然默认为相同的命令。 如何发送文件? 它不允许我将 Tifsp 文件附加到此聊天。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否升级到最新的 GUI?

    是否有"插入文件"选项可上传文件?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我使用的是7.6.1版。 我尝试使用"Insert"按钮插入文件、但它不接受文件格式。 是否有电子邮件可以发送给我?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否从离线生成 tifsp?

    您可以压缩文件、然后插入。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已将该文件作为下面的 zip 文件附加。

    谢谢、e2e.ti.com/.../TERMINATOR_5F00_WORKING_5F00_SEQ_5F00_2_5F00_1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在闪存满之前、芯片可以被编程多少次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    闪存的 p/e 周期至少为20K。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的系统有4 ucd、哪一个有问题?

    最好从一对一的方式开始。

    请参阅以下视频中的如何生成项目。

    https://training.ti.com/fusion-power-designer-import-and-export-project-files?context=1136655-1139495-1136588 

    此致

    Yihe