This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:独立解决方案建议

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ24617, BQ24616, BQ24610, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027024/bq24618-standalone-solution-suggestion

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件: BQ24617BQ24616BQ24610BQ24600

大家好、

 我的客户调查独立充电器解决方案。 我认为 BQ24618对他们来说是可以的、但我想知道我们是否有更好的解决方案来解决电源问题(与其他解决方案相比、更好的 P2P)并且易于使用。

客户的规格如下所示。 请给我一些建议吗? 谢谢。

电池:1节至2节

输入电压:5V - 20V

输入电流:大约3A

充电电流:大约6A

由硬件设置的充电电压/电流

此致、

哈迪   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardy:

    对于输入电压范围为5V 至20V、输入电流限制为3A、充电电流为6A 的独立充电器和1-2节电池、最佳建议采用 BQ24600、BQ24610、 BQ24616、 BQ24617或 BQ24618。 请参阅 BQ24616数据表中的器件比较表、了解差异。 如果您需要更多帮助、请告诉我!

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的建议。

    我会建议客户使用 BQ24610/BQ24616/BQ24618。
    还有一个问题、这3个器件能否在不更改 BOM 的情况下相互替换? 此目的是、当其中 一个客户遇到电源难题时、客户可以更改另一个 TI 解决方案。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardy:

    如表所示、它们具有相同的电池节数、充电电压、输入过压、最大电池充电电流、开关频率和 IINDPM。

    它们可以互换、但请记住以下差异:

    输入电压范围的差异:BQ24610和 BQ24616为5V 至28V、BQ24618为4.7V 至28V。

    2. BQ24616具有 JEITA 充电曲线、而其他则没有。 这意味着 BQ24610和 BQ24618中的简单窗口具有满电荷和整个温度窗口中的电压、而 BQ24616可以根据温度降低充电电流和充电电压。 请确保您考虑这些差异、因为这可能会阻止完全充电或减慢充满电所需的时间。 我附上了以下温度方案的差异:

    BQ24610:

    BQ24616:

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。