This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3305:TPS3305-33DGN -如何通过 CPU 禁用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3305, TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026536/tps3305-tps3305-33dgn---how-to-disable-by-cpu

器件型号:TPS3305
主题中讨论的其他器件: TPS3850

尊敬的所有人:

我读取多个线程

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/375608/tps3305-questions?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS3305#

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/88598/tps3305-wdi-function?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS3305#

TPS3305-33DGN  看门狗 WDI 可通过保持悬空来禁用。 但是、这就不符合使用此芯片的目的、因为如果我不需要看门狗、就会有一个没有看门狗的电源管理复位芯片。 如果我将 WDI 连接到 CPU、如何启用或禁用看门狗 WDI? 我的理解是、我有大约1.6秒的时间来启动波形发生器或看门狗启动。 对于较旧的 CPU、初始化时间要慢得多、因此我需要控制启用/禁用看门狗的时间、理想情况下是在器件启动初始化后启用看门狗。

我应该考虑哪种正确的方法或电路来启用和禁用具有微控制控制功能的 TPS3305的看门狗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmond、

    我不认为 WDI 引脚悬空会禁用看门狗计时器。  以下是您的几个问题:

    1.您在为您的应用寻找监控器+看门狗还是仅仅寻找监控器?  

    2.您是否正在寻找多通道监控器?

    3.您能告诉我有关您的应用的更多信息吗,以便我能帮助您找到适合您的应用的合适器件吗?

    如果您正在寻找可选择关闭监控器的监控器+看门狗、我建议您使用 TPS3850/51/52。  这些器件具有一个允许您禁用看门狗计时器的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回答。 TPS3305目前被设计到我们的 CPU 板中。 我需要一个3.3V、5V 监控器、按钮输入复位和外部看门狗。 TPS3305似乎是一个完美的选择、因为它有我需要的全部三个选项、除了看门狗、它似乎不能被启用/禁用。 我是否正确地理解、即使 TPS3305连接到微型引脚、也无法禁用它?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmond、

    深入了解后、我发现此应用报告说、如果 WDI 引脚保持悬空、则可以禁用看门狗。

    https://www.ti.com/lit/an/slva145/slva145.pdf

    禁用看门狗的一种方法是将 NMOS 器件与 CPU 和 TPS3305串联。  NMOS 的栅极可关闭以禁用看门狗、也可打开以启用看门狗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben、它适用于禁用它、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmond、

    感谢您让我知道您的应用正在运行!  祝您好运、度过愉快的周末!