This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:WEBENCH 仿真带宽

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027103/tps546c20a-webench-simulation-bandwidth

器件型号:TPS546C20A

大家好、有人能帮我选择薪酬设计吗? 第一个设计完全由 WEBENCH 生成、并对电感器和输出电容器进行定制。 第二个设计是相同的、但补偿部分定制 为我自己计算的组件值。 我注意到它们上的带宽和相位裕度差异。

由于开关频率为300kHz、因此~30kHz 带宽的1/10是否是不错的选择? 所生成设计上的~14kHz 带宽仅为开关频率的1/20。  

如果带宽太高或太低、设计会有什么负面影响?

感谢你的帮助。

https://drive.google.com/file/d/1xb-hUJACKbqBzpHppzOfEa5GUH6HsdE4/view?usp=sharing

由 WEBENCH 生成: 交叉频率14.236kHz; 相位裕度51.344°

https://drive.google.com/file/d/1reShs0srdrI9YbKIMC9SMrP5l2wrfzJx/view?usp=sharing (它显示了因相位裕度过低而出现的误差、该误差在组件完全更换之前一直停留在那里)

WEBENCH 上计算出的补偿、替换元件并进行仿真: 交叉频率30.056kHz; 相位裕度59.807°