This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:TI PSpice 仿真问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026955/ucc21750-ti-pspice-simulation-issue

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: UCC21530

尊敬的先生:

晚上好。

我们将仿真栅极驱动器电路中的 UCC21750和 UCC21530。

在这里、我们尝试在 TI MOSFET 建模中对第三方 MOSFET 特性进行建模。

我们需要对两种不同类型的 MOSFET 进行建模、但建模后、我们会发现误差低于误差。

"ERROR (ORPSIM-16583):Detected an imported model containing 晶体管或二极管。 对于此类模型、PSpice for TI 支持至少一条且最多三条布线。 减少布线数量并再次进行仿真。"

我们不导入第三方 MOSFET 模型、而是尝试仅模拟第三方模型的特征(仅两个数字)。

请建议解决方案。

谢谢、

Girish Kantharaju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、

    [引用 userid="287103" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026955/ucc21750-ti-pspice-simulation-issue "]我们不导入第三方 MOSFET 模型,而是尝试仅模拟第三方模型的特征(仅两个数字)。

    我对你在这里的意思有点困惑。 您如何在不导入 MOSFET 模型的情况下运行这些模型?

    您是否还意味着您仅为2条布线设置了仿真、但仍会得到误差? 如果是这种情况、请从您的电路中移除所有探头并运行仿真。 然后、您可以尝试从波形查看器中特意添加感兴趣的波形、而不是在 schem 窗口中使用探针。  

    简而言之、PSPICE for TI 是免费提供的 OrCAD/PSPICE Capture CIS 的一个非常安全的版本。 这是免费版本的限制之一。 如果您将第三方模型导入到 TI PSPICE 中、则会限制您在波形查看器中可以看到的迹线数量。

    如果您可以访问全 fat 版本的 Capture、我建议在每种情况下都使用它、而不是 TI 的 PSPICE!

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    下午好。

    感谢你的答复。

    请找到我对您的疑问和问题的回答。

    [引用 userid="439106" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026955/ucc21750-ti-pspice-simulation-issue/3796405 #3796405"]
    我们不导入第三方 MOSFET 模型、而是尝试仅模拟第三方模型的特征(仅两个数字)。

    我对你在这里的意思有点困惑。 您如何在不导入 MOSFET 模型的情况下运行这些模型?

    [/报价]

    我的意思是、有一个选项 TI pspice 可用于对 MOSFET、二极管、电容器和电感器进行建模。我们可以添加我们自己所需的特性。

    在该模型中、我们通过更改 MOSFET 的一些默认参数、如漏源极电阻、栅极电阻、栅极电压等。

    就像上面一样、我们对两个 MOSFET 建模、然后进行了偏置点分析。

    在偏置点分析中、我们仅得到误差、但如果我们仅对一个 MOSFET 建模、则没有误差。

    正如您说过的、我理解它对免费版本的限制。

    谢谢、

    Girish Khantharaju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、  

    如果您可以共享完整的测试台、这将大有帮助。

    最好

    Dimitri