This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:在20-100uA 负载下不会进入省电模式

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026330/tps62130-will-not-go-into-power-save-mode-with-20-100ua-load

器件型号:TPS62130

我遇到了开关稳压器不进入省电模式的问题。  我的输入为12v、负载通常约为20uA、但当发送器开启时、电流将高达2.5-3.0安培。  当我的负载消耗约20uA 时、我的12v 电源电流约为350uA。  我有评估板、当我的负载大约为20uA 时、在输入端测量的电流为30uA。  我不确定是什么导致我的电路板消耗如此多的电流。  

我使用了与 EVM 板相同的值部件- L1=1uH、C6 =68uF、C1=10uF、C3=22uF 等  我尝试采用相同的 PCB 布局、但由于尺寸限制、我必须使所有层上的接地层更小。  此外、我只有1个内部接地平面。  另一个区别是我在所有接地层中使用了接地过孔。  布局是否可能导致这种情况、或者我是否有不正确或不良的组件?

我注意到的另一点是、在20uA 负载下、EVM 上 Vout (3.3V)线路的纹波频率约为156Hz。  在我的 PCB 上、负载为20uA 时、它大约为1.3kHz。  在这两种情况下、纹波上的峰峰值电压都约为40mvpp。

是否有关于如何解决此问题的建议?   

谢谢、

TJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tj、

    R1和 R2 (反馈电阻器)的值是否与 EVM 相同? 当谈论 uA 时、较低的反馈电阻值可能会导致较高的电流消耗。  

    似乎输出侧的电流消耗大于20uA、导致其频率增加。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conrad、

     谢谢、这正是我的问题。  我忘记了使用低阻值电阻器、因为我没有任何高阻值电阻器。  现在、PSM 模式下的电流非常低。  再次感谢!