我遇到了开关稳压器不进入省电模式的问题。 我的输入为12v、负载通常约为20uA、但当发送器开启时、电流将高达2.5-3.0安培。 当我的负载消耗约20uA 时、我的12v 电源电流约为350uA。 我有评估板、当我的负载大约为20uA 时、在输入端测量的电流为30uA。 我不确定是什么导致我的电路板消耗如此多的电流。
我使用了与 EVM 板相同的值部件- L1=1uH、C6 =68uF、C1=10uF、C3=22uF 等 我尝试采用相同的 PCB 布局、但由于尺寸限制、我必须使所有层上的接地层更小。 此外、我只有1个内部接地平面。 另一个区别是我在所有接地层中使用了接地过孔。 布局是否可能导致这种情况、或者我是否有不正确或不良的组件?
我注意到的另一点是、在20uA 负载下、EVM 上 Vout (3.3V)线路的纹波频率约为156Hz。 在我的 PCB 上、负载为20uA 时、它大约为1.3kHz。 在这两种情况下、纹波上的峰峰值电压都约为40mvpp。
是否有关于如何解决此问题的建议?
谢谢、
TJ