This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:LM5145-Q1是 LM5145非汽车电源的直接兼容替代产品吗?

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145-Q1, LM5146-Q1, LM5145, LM25145, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027304/lm5145-q1-is-the-lm5145-q1-drop-in-compatable-replacement-for-the-lm5145-non-automotive-supply

器件型号:LM5145-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5146-Q1LM5145LM25145LM5146

在器件短缺的这段时间 内、我已通过使用 LM5146-Q1代替 LM5145生产的电路板的认证。   新 的 LM5145-Q1也可以用作替代器件吗?  我现在无法访问器件、因此无法在我们的其中一个电路板上对其进行认证。  

作为替代产品、我们可以识别的器件越多、我们越有可能找到器件来满足我们的需求。

谢谢、

-j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、没有任何问题。 LM25145、LM5145/-Q1和 LM5146/-Q1系列在功能上和引脚对引脚兼容(可直接替代)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。  这就是我的想法、但由于我们的电路板是批量生产的、我必须仔细地调整配方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、John。 感谢您的查询。