This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731EVM-095:可能的更高输出电压?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23731, TPS23731EVM-095, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026419/tps23731evm-095-higher-output-voltage-possible

器件型号:TPS23731EVM-095
主题中讨论的其他器件:TPS23731TPS23751

您好!

我了解了 TPS23731和5V 的固定输出电压。 对于我的设计、我需要25W 的9V 至12V 较高电压。 是否有其他器件(隔离式)可用于该建议?  

此致

S. Hilgers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、输出电压可以是所需的任何值。 DCDC 转换器可替换为适合您项目需求的任何 DCDC 转换器。

    TPS23731EVM-095是一款同步反激式器件。 有关 TI PoE 解决方案中反激式类型的更多信息、请查看此博客 :https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/maximizing-poe-pd-efficiency-on-a-budget 

    我们不建议使用12V 的同步反激式。 相反、我们建议使用二极管反激式。 我建议使用 PMP11254的直流/直流转换 器、但使用 TPS23731而不是 TPS23751。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们还有一个12V/25W 二极管反激式、请在 E2E 上与我连接、我可以通过私人信使发送文件。 谢谢你。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们还有一个12V/25W 二极管反激式、请在 E2E 上与我连接、我可以通过私人信使发送文件。 谢谢你。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师