This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852:WahctDog 电路"TPS3851H33EDRBR"更改为"TPS3852H33DRBT"问题。

Guru**** 2517880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025650/tps3852-wahctdog-circuit-tps3851h33edrbr-change-to-tps3852h33drbt-question

器件型号:TPS3852

大家好、

下面是 我们当前 的 WahctDog  "TPS3851H33EDRBR" 电路和行为:

-~56.68s 后、未接收到 WDI 信号、然后复位#/WDO#将 变为 EC25模块(RESET_N)的低电平。

-每30秒 WDI 发送一个信号来重置看门狗定时器、(WDI 信号大约~90us)

 因此 、WDO#/Reset#不会向 EC25模块(RESET_N)发送低电平信号

如果我们将"TPS3851H33EDRBR"替换为 "TPS3852H33DRBT"(窗口看门狗计时器)。

是否需要 更改 窗口看门狗下边界/上边界的硬件或固件配置?  请提供建议。

 WDI signal timing

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    如果 WDI 信号每30秒继续输出一次、我相信您需要更改 CWD 电容器的值。  上限方程为:  

    从原理图中可以看出、CWD 的电容值为0.68uF。  上边界时间的计算公式为:

    tWDU = 52.69秒

    tWDL = tWDU * 0.5 = 26.34秒。  

    tWDL 边界值非常接近30秒的 WDI 时间。

    如果将 CWD 值更改为0.51uF、则 tWDU 和 tWDL 值为:

    tWDU = 39.53秒

    tWDL = 19.76秒

    这使得 WDI 时间几乎集中在看门狗窗口中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    如果您有任何其他问题、只需跟进。  如果没有、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢、祝您周末愉快!