This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:T2P 引脚

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5005, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026883/tps2378-t2p-pin

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件:LM5005

尊敬的团队

客户 的设计使用非隔离式、直接使用 LM5005转换12V、

1.它是否需要光耦合器?

T2P 是否可以直接连接到 CPU?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、  

    这是一个很好的问题。 由于该设计不是隔离式的、因此不需要光耦合器。 我只需确保灌电流和拉电流适用于 CPU 和 TPS2378。 我不确定我们是否需要任何类型的驱动器或逻辑电路来使电流合适、因为这通常是在光耦合器偏置上完成的。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师