This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:陶瓷电容器

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025298/tl431-ceramic-capacitors

器件型号:TL431

您好!  

我使用 TL431生成19V 和-10V 基准轨@ 5mA。  

输出上有10uF 的电容、但这是一个 ESR 极低的陶瓷电容。 查看 SLVA482A我是否还需要添加一些 ESR? 如果使用陶瓷电容器、这是否只是在电容器和阴极之间添加一个串联电阻器? 您会推荐什么价值?

我认为电阻越高、瞬态期间阴极电压的偏差就越高吗?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、  

    添加 ESR 将与10uF 电容器串联到 GND。  为确保稳定性、根据经验、我将遵循应用手册 SLVA482A 中的图1和图2。  我复制了这些图并将其粘贴到下面供您参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    感谢您的快速回复。 我能否确认:  

    [引用 userid="457980" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025298/tl431-ceramic-capacitors/3790222 #3790222"]添加 ESR 将与10uF 电容器串联到 GND[/引用]

    您在这里意味着 ESR 电阻器将位于 TL431阳极和 GND 连接之间、而不是阴极和 Vout 之间?  

    替代/更新的 TL431LI 是否有 ESR 图、 或者 SLVA482A 中的图是否也适用于 TL431LI?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    由于陶瓷电容器具有较低的 ESR、因此您可以添加与电容器串联的少量电阻。  电容器从阴极连接到 TL431的阳极。  我提供了一个链接供您参考:

    https://circuitdigest.com/tutorial/understanding-esr-and-esl-in-capacitors

    我不认为我们有 TL431LI 的 ESR 图、但我会在没有额外 ESR 的情况下开始评估过程、并检查稳定性。  下面是我在 TL431LI 上找到的信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    非常感谢-这非常有帮助。  

    是否有任何有关在并联稳压器上进行稳定性测量的应用手册-我能否仅在反馈网络中的注入电阻器上提供干扰信号?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    是的、这是评估电路稳定性的一种方法。  另一种方法是对输出进行瞬态负载脉冲测试、该测试也将测试稳定性。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    如果对此主题没有其他问题、您可以通过单击"已解决"来关闭该主题吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    只需跟您联系、看看您是否对我有任何其他问题。  如果没有、您能否关闭该线程。  谢谢,度过了一个愉快的周末!