This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24278:RGE0024H 封装尺寸?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, BQ24278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027078/bq24278-rge0024h-footprint

器件型号:BQ24278
主题中讨论的其他器件:TCA9548A

晚上很好

我将我的库部件保留在本地数据库中、并希望尽可能重新使用封装。  我有一个使用 RGE0024C 的 TCA9548A 器件。  我注意到、除了后缀 H 而不是 C 外、这与我要使用的 BQ24278器件的封装相同。 H 是 TI 经过一段时间后进行的更新的重新设计、还是一个完全不同的器件型号?  我可以看到的唯一区别是中央焊盘(接地)的尺寸。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    由于这些器件在2012年的每个月内发布、H 版本不是更高版本、而是具有更大散热垫的不同封装。  我预测 C 封装可以容纳 H 器件。   

    此致、

    Jeff