This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28050:800Hz 频率下的电流谐波性能

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026606/ucc28050-current-harmonics-performances-at-800hz

器件型号:UCC28050

大家好、

我们希望您在 以下客户咨询方面提供帮助。

我设计了一个航天360Hz-800Hz 项目、电流失真规格不需要 CCM PFC 控制器。 您是否确认 UCC28050即使在800Hz 频率下也适合提供正确的电流谐波性能?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28050已用于航天应用、并满足此频率范围内的谐波要求。