This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TWL6032:TWL6032的完整数据表

Guru**** 2381950 points
Other Parts Discussed in Thread: TWL6032, TPS80032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024355/twl6032-complete-datasheet-of-twl6032

部件号:TWL6032
主题中讨论的其他器件: TPS80032

大家好 、

您能否    与 客户分享 TWL6032的完整数据表?

客户希望确认时间...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      此信息将传输到内部销售内容仪表板。  我建议直接与业务部门联系以获取此信息。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Chris:

    谢谢! 还有两个问题。

    1、初始上电时每个电源的输出电压默认状态是什么?
    2.是否有任何方法可以配置此器件的 OTP 存储器? 客户不希望通过 I2C、器件可以提供我们所需的默认状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    1. TWL6032是 TPS80032的另一个 OTP 产品、一旦您联系相应的 TI 销售代表、默认的 OTP 值将包含在数据表中-此信息在 NDA 下共享。  

    2、TWL6032不是带有可重写 EEPROM 的用户可编程器件、所以这些器件出厂时已经预先编程好了。 如您所述、它们可以通过 I2C 重写、但这需要在每次交流电源断开后重新编程。 要在出厂时使用必要的默认值生成 OTP 自旋、您必须提供足够数量的商业案例以证明新的 OTP 是合理的。  

    最棒的
    Emily