This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:关于设置电流限制

Guru**** 2517380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026721/tps2595-about-setting-the-current-limit

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件:TPS25947

您好!

我之前曾问过在以下主题中设置 I_LIM。
在这方面,我想问你一个问题。

(问题1)
我正在考虑设置一个超过推荐值4A 的 I_LIM。
但是、我计划将其设置在5A 的范围内、这是保证的设计值。
使用的 RILM 可变性为±1%。
作为参考值、限流精度为±7.5%。
考虑到上述变化、选择 R_LIM = 440Ω Ω、从而尽可能增大电流限制范围。
在计算中、考虑到变化、I_LIM (MAX)= 4.98A 应该是值。

可以使用 R_Lim = 440Ω Ω 吗?
n ü 440Ω 是否在设计保证范围内设置?

(问题2)
在7.3建议运行条件中、C dV/dt 被规定为 min = 3300pF。
是否有最大值?

使用此器件时、请告诉我任何其他限制或预防措施。

此致、

e2e.ti.com/.../tps2595-setting-i_lim-between-4a-and-5a-and-the-resistance-value-in-that-case

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

     ±7.5%。 精度仅在电流限制为0.5A 至4A 时才会进行测试、并由我们进行测试。 但是、如果您将电流限制设置为高于4A、则我们不会对此进行测试、我们无法保证精度。

    2.我的建议是,如果您选择 RILIM=440欧姆,请测试系统的精度。

    正如我之前所说,5A 电流限制只是一个设计概念,我们没有这方面的测试数据。  

    您可以选择另一个器件 TPS25947。 它已测试高达6A 的电流限制。

    5.是的,对最大 cdvdt 电容值没有限制。 您希望保留多少钱?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我知道5A 设置是一项设计保证、尚未经过可变性测试。
    改变提问的方式。
    在 RILM 的计算中、当计算为5A 时、RILM 变为403Ω μ W。
    如果电阻值为403Ω Ω 或更大、是否是保证的设计值?
    我想请你就是否能够确定抵抗价值本身提出意见。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    我将尽快返回给你。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    我无法肯定地说。 您可以尝试使用公式并将值设置为5A、然后根据实验室中的测试对电阻器进行调优。 您可以订购此器件的 EVM 并对其进行测试。

    此致

    Kunal Goel