This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:GUI 数据记录的容量是多少

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026855/bq79600evm-what-is-the-capacity-of-the-dataloging-of-the-gui

器件型号:BQ79600EVM

您好!

我对 BQ79600评估模块的 GUI 有疑问。

 

我们使用 TI BQ79600评估模块与在 SPI 菊花链中进行通信以进行测试的12个 TI BQ79616电路板进行通信。

我们希望使用 GUI 记录温度和电池电压。

您可以使用 GUI 创建的有关时间和存储的 csv-Logfiles 的容量是多少?

日志文件是否仅受计算机 RAM 的限制,或者是否有预定义的限制?

那么、我们是否可以每秒跟踪所有电池电压和温度、比如说 持续1天、并且只需要大约250 MB 的 RAM?

 

提前感谢

Jens Winkler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、

    是的、我认为计算机 的 RAM 是数据记录的限制因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应