This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS3840:基于 PFET 的过压断开功能

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026747/faq-tps3840-pfet-based-disconnect-on-overvoltage

器件型号:TPS3840

如果出现过压情况、如何断开下游电源树以保护其免受此类过压影响? 复位 IC 不仅可以感应过压、还可以驱动 PFET 开关将其关闭吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    是的、可以使用复位 IC 或监控器来控制 PFET 的栅极、从而断开输出与下游电源树的连接。  根据速度要求、可能需要使用具有 FET 驱动器的监控器来更强地驱动 PFET、从而实现更快的关断/导通瞬态响应。

    具有高电平有效输出的过压监控器可用于在发生过压故障时关闭 PFET。  当过压监控器未检测到故障情况时、输出将为低电平、从而打开 PFET。  一旦检测到过压事件、监控器的输出将变为高电平、从而关闭 PFET 并将监控的电源轨电压与下游电源树断开。

    如果没有特定的过压监控器、则可以使用设置具有低电平有效输出的欠压监控器来检测过压故障情况。  假设监控的电压轨为3.3V、OV 故障条件设置为3.6V。  如果我们选择电压阈值大约为(VIT-+ VHYS)=~3.6V 的欠压监控器、则我们可以"检测"过压事件。  如何实现?  当受监控的电源轨电压低于3.6V 的阈值电压时、欠压监控器的输出会较低、从而导通 PFET 并允许下游电源树导通。  如果受监控的电源轨电压高于3.6V 阈值、欠压监控器的输出会变为高电平、从而有效地关闭 PFET 并将受监控的电压轨与下游电源树断开。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解释如何为此目的使用高电平有效和低电平有效的监控器。 需要查看哪些监控器和 PFET 规格来检查是否需要 FET 驱动器? 需要查看哪些监控器规格以检查其是否适合所监控的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解释如何为此目的使用高电平有效和低电平有效的监控器。 需要查看哪些监控器和 PFET 规格来检查是否需要 FET 驱动器?

    对于监控器、您需要知道监控器何时检测到故障条件以及输出何时置为有效或置为无效的传播时间。  重要的方面是 PFET 器件的关断速度。  一个简单的电阻器上拉可能会起作用、但可能不够快、无法关闭 PFET。   PFET 具有影响开关速度的输入电容。  最佳做法是找到具有极低输入电容的 PFET 器件、以加快开关速度。

    需要查看哪些监控器规格以检查其是否适合所监控的电压?

    我将确保受监控的电压不超过数据表中显示的绝对最大额定值。  我将进行检查、以确保迟滞加上器件的阈值电压不会超过受监控电源轨的实际阈值电压。  此外、需要检查正确的输出极性以确保 PFET 器件正常运行。

    本