This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:更改 C3值的副作用

Guru**** 2517260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026043/tlv62569a-side-effect-of-changing-c3-value

器件型号:TLV62569A

大家好、

当 C3应用33pF 时、您能否告知是否会有副作用?

谢谢!

谢谢、

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty Chuang:

    增加前馈电容值会将零点和极点频率推入原点、这会导致交叉频率增加、但会导致相位裕度降低。  

    因此、如果您要使用高于数据表中建议值的值、我建议您使用原理图和负载条件来测量控制环路稳定性参数(相位裕度、瞬态稳定性等)。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    我将关闭此主题、因为我们已经通过电子邮件对此进行了讨论。

    谢谢、此致、

    法赫恩