This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5310:1800 VDC 的工作电压和安全工作区

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026216/ucc5310-working-voltage-of-1800-vdc-and-safe-operating-area

器件型号:UCC5310

您好!

我想使用 UCC5310、DWV 封装作为功率 MOSFET 的高侧驱动器、连续工作电压为1800 VDC。

我找不到它的寿命与应力电压曲线、您可以分享一下吗?

提前感谢、

Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    让我看看我能为您找到什么。 我可能需要几天时间。  

    此致、
    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    1800V 在我们的数据表规格范围内、因此您应该可以正常工作。

    这是电压与寿命间的关系图。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这太棒了,谢谢 Don!

    您是否想与我分享该文档? 我将需要它来进行我们未来的电气应力分析