This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:EVM 和工作温度

Guru**** 2694495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026902/tps92360-evm-and-operation-temperature

器件型号:TPS92360

您好!

我的客户有其他过热问题的背光 LED 解决方案、因此想要尝试新产品  TPS92360、

是否有可应用的 EVM? 我在网站上找不到 EVM 信息和 webench 仿真工具、

我们希望将工作温度降低到50°C 以下。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TPS92360EVM 正在开发中。

    Robin