This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:tps25947l 无电压输出

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025017/tps25947-tps25947l-has-no-voltage-output

器件型号:TPS25947

您好:

我们的项目遇到了一个问题:tps25947l 没有电压输出。

应用:+ VBUS_ TYPC 100W (20V 5A)。C 型适配器电压转换中的实际应用

电路如下。 实际测量的 V+VBUS_TYPEC 和 EN 具有电压、但 Vout (+ VDC)没有电压输出。

请帮助我们研究电路设计是否正常、并与我们分享任何好建议、

注意:VBUS_ SINK_CTRL 来自 PD IC (cypd6227)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是 LM73100器件还是 TPS25947? 如果是 TPS25947、那么哪种型号的器件名称是什么?

    2.输入电压和 EN 电压是多少?

    3.是否有负载在输出端消耗电流?

    4、这是第一次启动电路板还是输出更早、现在停止了?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal:

    1. 是 LM73100器件还是 TPS25947? 如果是 TPS25947、那么哪种型号的器件名称是什么?

              -》TPS259474LRPWR

     

    1. 输入电压和 EN 电压是多少?

         -->输入20V 和 EN:2.2V  

     

    1. 是否有一些负载在输出端消耗电流?

            ->5A  

    1. 这是第一次启动电路板时发生的、还是输出更早到达、现在它停止了?

        -->第一次  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    它是什么类型的负载? 电子保险丝导通后、它是否始终消耗电流或消耗全5A 电流并在输出端提供20V 电压?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal:

     它是 Type-C 适配器, 可为 MB 供电。  

       我们的设计最大功率100W (20V 5A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    1.引脚9是 ILIM 引脚。 该引脚上的电阻值是否为499欧姆? 建议值高于549欧姆。

    2.您能否共享这样的波形,显示电子保险丝输入、输出、EN 电压和通过器件的电流? :

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kunal:

    1. 项目1 --> 499欧姆已更改为620
    2. item2 -->波形如下 ,负载为'0' A

            CH1 --VBUS (输入)

            CH2 - OVLO

            CH3 ---- EN.UVLO

            Ch4 -- VDC (输出)

           

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我可以认为、其中一个原因是、从波形 OVLO 电压看起来接近1.2V、这是过压关断的阈值。 您能否检查该引脚上的确切电压是多少?

    电子保险丝输出端的总输出电容是多少?

    3.您是否还可以探测上面波形中的电流?

    4.我看到输出确实开始上升,但随后稳定在大约2V。 它最终会变为零吗?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kunal:

    我们的设计电路显示在 pdf 文件中。 输入和输出电容器可以直接看到电路部件。

    2、对于 tps25947、鉴于当前的问题、我们能否通过其他实验方法进行进一步分析。

    a.输入

    B.产出

    C. EN/UVLO

    D. OVLO

    E. PGTH

    F. Rimon

    所有参数均可通过实验进行修改和提供。

    3.请帮助研究电路和 IC 工作原理,并向我们提供一些好的建议。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../TPS25947-Design-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我不理解你的观点2. 您能解释一下吗?

    我见过原理图。 没关系。 只需一个注释:

    我看到 IC GND 引脚上没有 GND 信号? 您能检查一下吗? 在布局中、IC GND 引脚是否连接到 GND 信号?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kunal:

    我的客户知道接地问题并进行了返工、但结果与失败相同

    目前、我们有两个项目将使用此材料、设计完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您分享了该波形,我在前面问过您这些问题。 请回答以下问题:

    我可以认为、其中一个原因是、从波形来看、OVLO 引脚电压看起来接近1.2V、这是过压关断的阈值。 您能否检查该引脚上的确切电压是多少?

    3.您是否还可以探测上面波形中的电流?

    4.我看到输出确实开始上升,但随后稳定在大约2V。 它最终会变为零吗?

    5.您能否使用万用表检查输出引脚上的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kunal:

    1. 我可以认为的一个原因是、从波形中、OVLO 引脚电压看起来接近1.2V、这是过压关断的阈值。 您能否检查该引脚上的确切电压是多少?

       --》Vovlo=2.2V  请查看波形。

    1. 您还能探测上面波形中的电流吗?

          --》提前, 我们无法通过探头电流进行测量。  但我们无法切断负载。  

          --》结果:仍然失败。

    1. 我看到输出确实开始上升、但随后稳定在大约2V。 它最终会变为零吗?

          -->没有零。

    1. 您能否使用输出引脚上的万用表电压进行检查?

          ->2.4V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    OVLO 引脚上的电压大约为1.2V。 我认为这是禁用部件。 您能否使用万用表检查板载电阻器 R899和 R900的确切值?

    我们还可以尝试使用小于20V 的低电压、例如输入端的15V 电压、然后看看输出是什么?

    此致

    Kunal Goel