请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25890 当 VBUS 关闭时、我可以通过设置 BATFET_DIS = 1来轻松关断 SYS 电源。
当 VBUS 打开时、在我的应用中、有时 VBUS 是充电器不良、有时 VBUS 线电阻过大、所以 VBUS 正常、充电状态为"充电"、但充电电流为0、电池仍为器件提供电流。 由于电池容量正在下降、电池最终会关断、器件 会突然关断、并且器件中的文件系统会中断。
在这种情况下、我想关闭电源。 但当 VBUS 打开时、不能通过设置 BATFET_DIS = 1来关断电源。 是否有任何方法来关闭 SYS 电源?
谢谢你。
弗兰克