This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:如何在 VBUS 开启时关闭 SYS 电源?

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026779/bq25890-how-to-shut-down-the-sys-power-when-the-vbus-is-on

器件型号:BQ25890

当 VBUS 关闭时、我可以通过设置 BATFET_DIS = 1来轻松关断 SYS 电源。

当 VBUS 打开时、在我的应用中、有时 VBUS 是充电器不良、有时 VBUS 线电阻过大、所以  VBUS 正常、充电状态为"充电"、但充电电流为0、电池仍为器件提供电流。  由于电池容量正在下降、电池最终会关断、器件 会突然关断、并且器件中的文件系统会中断。

在这种情况下、我想关闭电源。 但当 VBUS 打开时、不能通过设置  BATFET_DIS = 1来关断电源。  是否有任何方法来关闭 SYS 电源?

谢谢你。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    请通过设置 REG00[7]=1来启用 HIZ 模式。

    谢谢、

    宁。